This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3S04:运行是否需要 VBAT?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC3S04, CDC3S04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900897/cdc3s04-is-vbat-necessary-for-operating

器件型号:CDC3S04

大家好、

我将 在非常小的 PCB 中使用 CDC3S04、我希望尽可能减少 BOM。

我已经有一个用于为 TCXO 供电的1.8V 外部电源、因此我实际上不需要使用内部 LDO。

首先、我考虑将 VBAT 和 VLDO 保持未连接状态。

但稍后、我将阅读此注释:  

CDC3S04数据表第3页、在 VDD_ANA 说明下:

正弦波缓冲器的1.8V 电源。 为了实现正确的正弦波缓冲器功能、所有三个电源(VBAT、VDD_DIG VDD_ANA 和 VDD_ANA)都必须打开。  

我假设 VBAT 引脚不仅连接到 LDO 输入端(如组件方框图中所述)、而且还为 IC 的其他内部电路供电。  

首先、我要确保确实需要连接 VBAT、即使内部 LDO 未使用也是如此。

其次、如果必须将 VBAT 连接到电源、即使不使用内部 LDO、是否可以将 VBAT 连接到电源而无需额外的组件? (去耦电容器、铁氧体磁珠等)

如果只需要电气连接、我可以考虑这个解决方案。

谢谢  

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    由于这些器件的使用寿命较长、设计支持受到限制。 我查看了您的问题、但找不到确切答案。

    您是否可以在没有 VBAT 连接的情况下尝试和测试?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    我已经使用 CDC3S04EVM 来操作不带 VBAT 的缓冲器:

    我移除了 R106、因此未连接 IC VLDO。

    TCXO 连接到外部1.8V 电源

    为了使电源 VBAT 与外部电源断开连接、L7被断开。

    1 -为所有电源加电、并启用所有四个输出-正常

    2-通过软件关闭 VLDO -正常

    3-完全删除 VBAT -所有缓冲器都被禁用

    4 -恢复 VBAT -所有四个输出再次正常运行

    因此、即使内部 LDO 未使用、也确实需要 VBAT。

    我想我的第二个问题将更难回答。

    VBAT 应该在2.3 - 5.5V 的范围内、这是一个正常运行的 LDO、这不是我的情况...

    因此、我已经尝试降低 VBAT 电压、直到输出再次被禁用、并且我已经达到1.2V (此时 VBAT 中的流耗为100nA)  

    因此、对我来说、最快、最简单的解决方案是将 VBAT 直接连接到 VDD_DIG (1.8V)、VDD_DIG 是距离 VBAT 最近的电源(在电路板设计方面)

    我知道 IC 已经过时、支持受到限制、但是否有任何方法可以确认向 VBAT 施加1.8V 电压(我提醒您 VLDO 已禁用)是否正常?

    我想 IC 需要 VBAT 中的特定电压、以确保所有电源都有效(如"电源正常"内部指示)

    如果您能回答上述问题、我会很高兴、

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您分享测试结果!

    1.8V VBAT 在您测试过的单个器件上似乎能够正常工作。 我将尝试确认1.8V 是否足以满足任何给定器件的要求、但目前无法保证任何内容。

    我同意您的理解、1.8V 可能可以、但这会超出建议的范围。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我同意在一个器件上只进行一次测试是不满意的。  

    应在多个器件上、在所有温度范围等上执行实际测试。

    1.8V 超出规格、即如果您实际使用内部 LDO (当然、LDO 无法调节1.8V 输入的1.8V 输出)

    但是、如果该电压仅用于通知芯片存在 VBAT、那么这可能就足够了。

    无论如何、我正在等待您检查这是否合理。

    再次感谢!

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    有关我的问题的任何新闻?

    此致、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    尚无报告。 我正在等待后端团队的回复。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您的耐心等待。

    VBAT 还提供内部带隙电压、该电压用于为正弦波输出级生成基准电流。

    将 VBAT 降至1.8V 可能会在弱角产生电压余量问题。

    我认为输出级仍能正常工作、但性能可能会受到影响。 因此、我们建议不要在 VBAT 上使用1.8V 电压

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您对此进行调查...

    这一点让人有点失望、因为 IC 需要三个电源才能运行...

    这是一个非常好的芯片,即使在市场上很长时间,但它却被破坏了:)

    如果可以使用内部 LDO 来提供两个1.8V 电压轨、这是一件事...但是、我注意到这无法实现:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/711032?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDC3S0

    总之、再次感谢您的帮助!

    NIR