This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:使用 LMK05318而不是 LMK03328的抖动清除器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900943/lmk05318-a-jitter-cleaner-using-lmk05318-instead-of-lmk03328

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好

如果我们问 LMK05318、您会介意吗?

请就  我们的以下问题向我们提供建议。
我们 考虑使用 LMK05318实现抖动消除器、而不是输出与其输入相同频率的 LMK03328。
输入频率介于25MHz 至500MHz 之间、粒度为1MHz。
使用 LMK05318的主要目的是实现低至1Hz 或10Hz 的 PLL 环路带宽。  
我们尝试使用 PLLatinumSim 对 LMK05318的性能进行仿真


PLLatinumSim 是否模拟此器件的一部分、如 APLL1和 APLL2?


如果是、您能告诉 我们如何仿真包括 DPLL 在内的整个器件吗?
因为只有 DPLL 才能实现低至1Hz 的环路带宽。


另请告知 我们如何在 148.5MHz 输入和输出条件下实现1Hz 环路带宽和预期的相位噪声性能。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    PLLatinum 仿真器可以单独仿真 APLL1和 APLL2。 其思路是保存 APLL1的输出相位噪声、并将其作为基准噪声馈送到 APLL2。 目前无法在 PLLatinum 仿真中仿真 DPLL、但如果要清除的时钟注入 PRIREF 或 SECREF、并且 DPLL 环路带宽之后的相位噪声将由内部 TDC 噪声和 BAW VCO 相位噪声替代。 因此、您可以参阅 APLL1输出相位噪声的数据表图8。 可以在 Ticspro 中仿真 APLL2相位噪声。

    DPLL 环路带宽可在 Ticspro 中轻松设置:

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    感谢你的答复。

    我们希望确认以下内容;

    因此、您可以参阅 APLL1输出相位噪声的数据表图8。
    ->我们想知道如何在与 PLL1和 PLL2级联连接的情况下使用 PLLatinum sim 进行仿真。
     e2e.ti.com/.../20200430_5F00_LMK05318.pdf
     我们使用 PLLatinum 对其进行了仿真、 但我们无法理解 如何将 PLL1的 VCO1噪声插入到 PLL2的 Fosc 中。
     (我们应该在哪里插入 VCO1的噪声以 实现自定义设置?或者、PLLatinum 无法实现客户插入 噪声的设置?)
      您能 参考 附件文件吗?  

    可以在 Ticspro 中仿真 APLL2相位噪声。
    -> TICSPRO 似乎没有仿真功能,它是否是 PLLatinum 的拼写错误?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    相对于我们的上一篇文章、我们似乎可以理解如何插入 VCO 的噪声。
    我们想确认如何正确插入 VCO 的噪声。

    在 PLLatinum 的 OSC、PLL 和 VCO 噪声数据处、我们选择了加载数据
    2.我们选择使用.txt 生成的偏移数据。


     我们对此格式有疑问。
    我们想插入以下鼻子;
    偏移(kHz) (dBc/Hz)
    100,           -72.6
    1000、          -100.7
    10000、         -128.6
    100000、        -149.6
    1000000、     -158.7
    10000000、   -159.0

    因此、我们认识到.txt 中的内容 如下;
    100、-72.6
    1000、-100.7
    10000、-128.6
    100000、-149.6
    1000000、-158.7
    10000000、-159.0
     +定界符+ + CarriageReturn
    正确吗?

    关于 和 ,是否可以参考附件文件?
    e2e.ti.com/.../20200501_5F00_LMK05318_5F00_PLLatinum.pdf

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    如果您对我们的上次更新有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的最后一个更新与 PLLatinum 应用相关。
    那么、我们应该在 E2E 论坛上发布新主题吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    是的、这将起作用。

    通常、我要在 Excel 中键入并保存为"制表符分隔文本"。  但它还可以识别其他定界符、如 CRLF 和"、"。

    此致、

    Dean