This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:非单调 Vdd 斜坡

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899961/lmk00105-not-monotony-vdd-ramp

器件型号:LMK00105

您好!

 

我的客户正在其生产板上使用 LMK00105。

 

但是、最近他们意识到 LMK00105 Vdd 不会在其电路板上以某种方式斜升单调性、如下所示。

这可能是一个问题吗?

 

 

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko-San、

                     您能否提供有关图中图的更多信息? 该绿色波形代表什么? 我认为黄色波形表示 VDD、但这是内核 VDD 还是 VDDO? 此外、VDD 斜坡期间的输入状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴达里什

     

    感谢您的回答。

    我将从我的客户那里获得您的问题的答案。

    请稍等片刻。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴达里什

     

    我的客户正在以某种方式修复他们的电路、以便 Vdd 斜升单调性。

    我关闭这个线程。

    很抱歉让你感到烦扰。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

              感谢您的更新、并毫不犹豫地询问客户是否还有其他问题。