This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:同步2个 LMK04828器件的所有输出

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900328/lmk04828-sync-all-outputs-from-2-lmk04828-devices

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04610

您好!

我想使用 LMK04828作为时钟分配器、我有2个完全相同的电路板、其中一个100MHz OCXO 作为时钟源。

以不同的相位到达 LM。

有可能吗? 以及如何确保所有16路输出(80MHz)相位匹配。

我附加了一个简单的方框图来显示我的意思。

e2e.ti.com/.../LMK04828-setup.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    虽然可以使所有16个输出大致对齐(在1/2 LMK04828 VCO 周期内)、而无需对时钟树的拓扑进行任何重大更改、但该解决方案将非常复杂、涉及来自 OCXO 附近的某些器件的非常精确的计时和同步事件、 并且由于 PLL2相位检测器频率较低、可能会受到不良相位噪声的影响。 还有其他方法可以显著简化设计。 例如、通过使用"主器件"LMK04828从 OCXO 生成参考时钟并将新参考扇出到每个从器件板、您可以将每个主器件输出时钟的延迟完全与主器件中的每个从器件板对齐。 此外、通过在主器件中执行100MHz 至80MHz 的转换、您可以选择更有利的时钟频率、以在零延迟时保持良好的相位噪声; 这样、从器件接收到一个与时钟输出频率相同的时钟输入、可用于保证每个从板在零延迟模式下恰好对齐一个输入到输出相位。 由于只有一个可能的输入到输出相位、因此您还可以消除对同步路由的需求。

    如果由于某种原因无法将拓扑更改为包含用于扇出的主 LMK04828、我可以更详细地解释一下在给定您提供的方框图的情况下将采用的方法。 但我强烈推荐我提议的主从方法、因为它相对简单、并且提供良好的性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复!

    根据我的理解、主 LMK 设置应为:

    R=10和 N=30、当 VCO=2400MHz 时、这将确保所有输出上的同步、而无需同步(复位)? 有什么好处?

    能否使用模拟和数字延迟来调节扇出偏斜? 最大组合975psec?  

     如果需要、我仍然可以使用从 LMK 上的数字和模拟延迟?

    您还有其他建议、可以将器件用作具有更少输出(更小)的主器件?

    如果我想保守地说、并且仍然向系统添加同步。 6个时钟(100MHz)周期内生效并释放? 您能否详细说明同步信号规格? 只连接具有相同同步功能的从 LMK?

    谢谢、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于主 LMK 上的较高相位检测器、您可以在 VCO=2400MHz 时执行 R=1和 N=24。 您甚至可以在 PLL2相位检测器上打开多路复用器并执行 R=0.5和 N = 12以实现3dB 相关噪声改进。 所有使用的输出分频将被设定为30以产生80MHz 输出。

    当处于零延迟模式时、从器件将不需要同步、因为输出相位将与输入相位对齐。 但是、为了使主数字延迟生效、主器件将需要一个同步事件。 由于同步事件的时序只是为了在所有主器件输出之间建立相对相位对齐、所以 SYNC 并不是时序关键型、如果这更方便、可通过软件发出。

    您可以同时使用模拟延迟和数字延迟来调节偏斜。 模拟延迟通常会将输出的本底噪声增加几 dB、但在主从设置下、本底噪声无论如何将由从器件设置、因此这不是一个关键问题。 数字延迟基于对 VCO 进行重定时、因此它们具有与 VCO 相同的相位噪声-假设<100fsrms。 然而、模拟延迟是通过逆变器延迟链实现的、此延迟链易受随温度变化(在-40°C 至85°C 范围内高达±50ps)而变化的时序变化的影响。 如果您确实计划使用模拟延迟、则可能需要某种形式的温度补偿。

    在 DCLK 输出上启用模拟延迟会增加500ps 标称延迟(同样、随着温度的变化而变化)、并且有23个步长、每步具有25ps 标称调整、从而提供575ps 可调延迟。 数字延迟可在4-32 VCO 周期的延迟之间增加、从而在 fVCO = 2400MHz 时提供额外的13.33ns 粗调延迟。 最大组合延迟调整刚刚超过14.4ns (13.33ns 数字+ 0.5ns 模拟使能+ 0.575ns 模拟步长)。

    您仍然可以在从属器件上使用模拟延迟、但在这种情况下、本底噪声的增加会产生更大的影响。 为了使用数字延迟、您需要向从器件发出同步事件。 由于您将发出 SYNC、因此您需要小心选择零延迟模式的正确反馈、并确定同步事件将如何影响零延迟输出。 LMK04828允许 DCLKout6、DCLKout8和 SYSREF 反馈;如果您使用 DCLK、则 DCLK 是零延迟阶段、因此添加到器件的任何延迟都不会实际改变该时钟的输入到输出阶段。 但是、它会改变所有其他时钟的相位。 例如、如果您向 DCLKout6添加了一个数字延迟周期并将 DCLKout6用于零延迟反馈、则 DCLKout6相位不会相对于输入相位发生变化、并且所有其他 DCLK 输出将相对于输入相位延迟-1 VCO 周期。 如果 SYSREF 分频器未用于生成输出时钟、通常这是设置零延迟反馈的理想选择、因为 SYSREF 反馈可以在发出同步事件时运行、SYSREF 分频器与所有其他输出具有可预测的延迟关系。

    就其他在输出端具有可调相位延迟的器件而言、我能想到的唯一性能相当的器件是 LMK04610。 在符合 JESD204B 标准的系统之外、不会经常看到可调延迟、这些器件通常可驱动4-8个目标。

    将 SYNC 置为六个100MHz 时钟周期的值应该足以生成 SYNC 事件。 也就是说、还有 SYNC_1SHOT_EN 寄存器设置、它可以使同步事件对边沿敏感而不是对电平敏感、 内部单次触发将在 SYNC 引脚边沿(或 CLKin0边沿、如果 CLKin0被用作同步源)上使分频器复位恰好达到所需的时钟周期数。 SYNC 引脚通常需要大约4ns 的设置时间、而 CLKin0小于180PS。 同步事件几乎始终会重定时到 VCO 或时钟分配路径、因此在某些情况下、无法可靠地使用 SYNC 引脚(例如、尝试同步到大于250MHz 的时钟时)。 SYNC 还可以重定时到 SYSREF 分频器、该分频器通常以足够低的频率运行、即使是 SYNC 引脚事件也可以可靠地定时到特定的边沿。 CLKin0同步事件也可以绕过所有重定时、因为 SYNC/SYSREF 仅受传播延迟的影响。

    LMK04828上的 SYNC/SYSREF 系统复杂、灵活、无可否认具有陡峭的学习曲线。 我建议阅读以下文档:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    由于我们将此支持请求脱机、我现在将 E2E 主题标记为已解决。 我们将通过电子邮件/电话继续进一步讨论。

    此致、