This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SIM 与实际性能对比

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/901382/lmx2594-sim-versus-actual-performance-quesiton

器件型号:LMX2594

e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_9750MHz.zip 我正在设计中使用 LMX2594、希望您能帮我解决一个小问题。

 

我一直在进行一些相位噪声测量、并将其与 PLLatinum Sim 中的预测进行比较、但这两个结果之间存在一些差异。 在某些偏移下、实际测量值最高可达15dB、我想知道您是否知道导致这种情况的原因?

 

我的 PLLatinum 仿真位于随附的文件夹中:

  • 10MHz 基准的数据被加载到 sim 中(Wenzel 501-22578-05、数据表随附)。
  • 10MHz 电平在 OSCINP 引脚上~1.12V 峰间值处测得。
  • VCO 噪声和 PLL 噪声设置为使用标准作为默认值。
  • 我已经手动将环路滤波器设置为与实际电路板上的滤波器相同(已附上原理图)。
  • 红色‘比较’图是我的相位噪声测量(附加.dat 文件)。
  • 这是使用 R&S FSW 捕获的、如有需要、安装信息也会出现在.dat 文件中。

 

就我所能知、所有输入都与实际设置相匹配、但在将仿真结果与测量结果进行比较时、存在显著差异、尤其是在100Hz 和1MHz 偏移之间。

我知道这是一个非常敏感的测量值、可能会受到许多小因素的影响、但我希望结果比这更接近预测值。 我希望您能有一些理论来说明我在这里看到的降级会导致什么?

 

 

我还附上了我正在使用的寄存器集、以防对您有用。 任何帮助都将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajayt、

    让我来看看您的文件并复制仿真。 我们可以从这里开始。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajayt、

    我注意到原理图和仿真中的 C1电容器不同、这实际上应该大于3.3nF。 仿真实际上会将 C1框变为黄色、持续1.5nF、红色、持续1nF、如果您将鼠标悬停在上面、则会告诉您低于3.3nF 的值可能会导致相位噪声降级、这不是由 llatinum Sim 建模的。 我建议首先这样做。

    谢谢、

    Vibhu