This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-EP:VOD 的信息请求、以及125&amp 时的相位抖动;156.25MHz

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/901413/cdclvp111-ep-information-request-for-vod-and-phase-jitter-at-125-156-25-mhz

器件型号:CDCLVP111-EP

大家好、TI、

 

我需要了解  CDCLVP111MVFREP、 特别是对于125MHz 和156.25MHz。  

为了清晰了解相关信息、我发布了数据表中的数据采集。  

最后一次捕获来自设置抖动要求的器件

 

对于图4、我想了解100MHz 是否有任何数据。

哪些条件会将附加 相位抖动推至列出的最大值?

对于 t_AJ、附加相位抖动 I 正在查询100MHz 左右的任何数据。  

 

下面是我需要比较这些与级联的规格、以获得所需的抖动带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一张图片没有显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我在内部搜索数据、我将告诉您是否找到任何数据。 敬请期待

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常有义务、将保持关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    触摸底座以查看其运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到100MHz 数据。 我将研究获取一个板来捕获100MHz 时抖动性能的基准测量、但由于新冠疫情、很快就会有一些进展困难。 希望您能理解。 同时、请告知我们是否还有其他任何可提供帮助的项目

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我是什么导致了最大情况0.8ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细研究了这一问题,但我无法肯定地回答这一问题。 随着压摆率的降低、频率的降低和振幅的增加、抖动将会增加、但我对导致最大抖动的条件没有粒度。  

    此致、
    通道