This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:库和示例代码

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900829/lmx2572-libraries-and-sample-code

器件型号:LMX2572

您好!

我不知道这是不是提问的正确论坛、但是否有任何示例代码或库可用于对此 PLL 进行编程? 我在网页上找不到任何内容、肯定会帮我。

提前感谢!

Guillem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillem、

    我们没有用于编程的示例代码、您可以使用 TICS Pro 来熟悉寄存器配置。 使用 TICS Pro、您还可以将寄存器设置导出到.txt 文件中以供您自己的软件使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您快速回答问题。 我将开始使用 TICS Pro 进行寄存器配置。 您是否对所有代码的大小进行了总体估计? 我必须将其保存在闪存中、并且需要正确调整大小。

    电源 我必须将你的答案标记为"这没有解决我的问题"、因为我需要进一步的帮助、但确实非常有帮助。

    再次感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillem、

    文本文件大小仅为1到2 KB。