This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:LMK00804B-Q1 -在数据表中有疑问

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/901337/lmk00804b-q1-lmk00804b-q1---queries-in-datasheet

器件型号:LMK00804B-Q1

您好!

以下是我的问题。

1)数据表提供了不同电源电压的 VOH 和 VOL、但未提供测试电流。 请提供 VOH 和 VOL 的测试电流

2)为 VOH 和 VOL 提供了注释、例如"端接50 Ω 的输出到 VDDO/2。" -这是否意味着在输出端将50欧姆拉至 VDDO/2?

3)在引脚说明中、单端时钟输出引脚的输出阻抗为7欧姆。 7欧姆意味着什么?

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    A1)输出端接至 VDD/2。 因此、输出电流为 IOH =(VOH-VCC/2)/50、IOL =(VOL-VCC/2)/50

    A2)是的、正确

    A3) 7 Ω 是 LMK00804B-Q1输出驱动器的阻抗。 对于高速信令、您需要将驱动器阻抗加上串联电阻与通道匹配、以实现最佳信号完整性。 对于50欧姆的布线、请使用 Rs=43欧姆

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    以下是我的问题

    1)计算 IOH 和 IOL 信息后。 我能用以下公式计算卢候选人和卢候选人的情况吗?

    卢=(VCC - VOH)/IOH

    ROL=VOL/IOL

    2)芯片内部是否存在50欧姆电阻、或者它在外部用作 VOH 和 VOL 的测试条件?

    谢谢

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    A1)是的、没错。 我们在数据表中指定 Zo = 7欧姆。 数据表仅提供最小限制、而不是典型值、因此计算可能大于实际器件性能。

    A2)它不存在于芯片内部、它是外部负载。

    此致、
    通道