This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK05318, LMK04806, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896230/lmk04832-lmk04832

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK05318LMK04806

数据表未指定 LMK04832的去耦量、即电容器的电容值等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    请查看 https://www.ti.com/lit/ug/snau215a/snau215a.pdf 中提供的原理图。 所组装的电容器应该足够了。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 LMK04832配置为在其上电后立即输出时钟、而无需使用其 SPI 接口对其进行编程?

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    否、LMK04832没有 EEPROM 或 ROM 来启用此功能。

    我们的一些商业器件、例如 LMK05318、具有此功能。

    我将就原理图向您返回。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    对原理图和电源 电容器进行后续操作。 为了了解去耦电容器和铁氧体磁珠所需的特性、请参阅"10电源相关建议"部分和"图40 "。 示例应用–电源系统原理图"。 这解释了为什么需要某些电容器和铁氧体磁珠的一些概念。 请记住、Vccx 在器件之间发生跳线、这不是一个比较的地方。 例如:在 LMK04806 Vcc4上是数字电源、而在 LMK04832 Vcc5上是数字电源。

    当与我之前提到的 LMK04832EVM 同时查看时、我认为该数据表上的图40应该是一个很好的参考。 以下是我要在 LMK04832上指出的一些要点:

    1. LMK 输出 的电源平面 Vcc12_CG0、 Vcc11_CG3、 Vcc4_CG2、 Vcc2_CG1和 Vcc3_SYSREF 应具有铁氧体磁珠、以减少具有不相关频率的输出之间的串扰。 这是对原理图上的滤波电容器的补充。 该 EVM 在每个引脚上都使用1uF 旁路电容器。
    2. 无需在电源 Vcc1_VCO、 Vcc5_dig、 Vcc6_PLL1 和 Vcc10_PLL2之间放置铁氧体磁珠。 这些引脚产生的噪声很小、铁氧体磁珠可能会导致相位噪声干扰。 EVM 在 Vcc1_VCO、 Vcc5_dig、Vcc6_PLL1上使用0.01 μ F 旁路电容器、在 PLL2上使用0.1 μ F 电容器
    3. 使用 Vcc9_CP2需要 铁氧体磁珠、建议在此处添加一个0.1uF 电容器
    4. 最后、对于 Vcc7_OSCout 和 Vcc8_OSCin、请按照 EVM 的建议使用铁氧体磁珠和0.1uF 电容器。 这两个部件的电源功能不同。
    5. 如果您预测会有来自其他器件的噪声、但您似乎已经在原理图中为此目的使用了 C343和 C18、则可能还需要考虑在 LDO 输出端使用一组滤波电容器。
    6. 由于您不使用时钟组3中的任何时钟、 Vcc11_CG3不需要我之前提到的铁氧体磁珠。

    我没有看到 LMX 器件有任何问题、我简要介绍了未使用的引脚、它们似乎端接正确、如果您还没有将它们与"表11 "部分进行比较。 "引脚的建议处理"、以仔细检查您是否具有所需的功能。 连接到 Vcc 和 GND 的电容器似乎跟在 EVM 之后。

    请勿在 e2e 上共享机密信息、因为这是一个公共论坛、请联系为您提供支持的现场工程师进行敏感咨询。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议电感器(铁氧体磁珠)的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    这就是我们在 EVM 上使用的内容:

    MMZ1005Y121CT000

    铁氧体磁珠、120 Ω@ 100MHz、0.4A、0402

    在高频(>200 Ω)下具有过度阻抗的铁氧体磁珠会降低串扰性能、尤其是在输出和 SYSREF 电源上。

    谢谢、

    Vibhu