This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:锁定时间页面设置不清零

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899272/pllatinumsim-sw-lock-time-page-settings-are-not-clear

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2592

你好!

我正在使用 PLLatinum Sim 评估 LMX2592的总锁定时间。
我在高级设置模式下使用 PLLim。 在"锁定时间"页面上、有一组"VCO 校准设置"、其中有一个带有值"Start Frequency"、"VCO Calstart Frequency"等的下拉框 这些值意味着什么?
在这个下拉框的下方、有一个编辑框、其中包含的值与 VCO 内核的频率范围类似。 这些数字是否真正代表 LMX2592 VCO 的频率范围?
"启动频率"或"校准启动频率"是否确实影响校准时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还将了解"VCO 校准设置"组中标志的一些描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    感谢您的询问、我将与团队讨论、并在本周晚些时候再次与您联系。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我在 pllatinum sim 的 Web 可用版本上看不到相同的设置。 这些设置仅供内部使用、对于每个器件都是固定的。 您从何处获取软件?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已从 TI 网站上重新下载了最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我仔细检查了一下、我看到了错误的器件、您正确地看到了这些设置。 这些设置仅供内部使用、并针对每个特定器件进行了固定。 它们不是要更改的。

    谢谢、

    Vibhu