This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:高温下意外校准

Guru**** 2930270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899712/lmx2571-unexpected-calibration-at-high-temperature

器件型号:LMX2571

您好!

在温度室中进行温度测试期间、我们发现合成器 LMX2571在+70C 下进入某种故障状态的时间很短(温度上升非常缓慢、每次我们在转换间隔期间 FCAL=1的情况下写入寄存器 R0时执行校准-预期校准)。 当合成器达到温度阈值时、合成器在传输过程中会执行意外的自动校准。 手册中没有这方面的信息。 可以确认吗? 如何禁用此功能?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是说、当温度逐渐上升时、您定期校准芯片、当温度达到70C 时、芯片"进入某种故障状态的时间很短"?

    您能描述什么是故障状态吗?

    似乎故障状态会自我恢复?

    您是否看到故障状态在70°C 后再次发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不清楚是否是自动校准、但"锁定检测"信号变为低电平。 是的、当温度高于+75C 时、出现故障状态。

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    除非我们写入 R0 (FCAL_EN=1)、否则器件不会进行校准。 由于温度将影响 VCO 特性、因此 VTune 将相应地发生变化。 这是我希望的唯一参数将根据温度"自动"更改。

    它是否实际锁定(由射频输出决定、而不是锁定检测)到故障状态?