This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:与 FREQ CAL 相关的 LMC2592杂散输出

Guru**** 2538070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896937/lmx2592-spurious-output-of-lmc2592-related-to-freq-cal

器件型号:LMX2592

你好。  我要添加到已存在的线程。  我们遇到了在我们的 LMX2592应用中似乎存在的相同问题。  我们的杂散为5.12kHz。  杂散电平在很大程度上取决于 FREQ CAL 寄存器的设置。  我愿意详细讨论我们的申请。  我能不能让 Mario 或 TI 团队继续解决这个问题。  在我看来、上一个线程没有产生分辨率。  感谢 您的关注、Charles (Skip) Robidart。  下面的上一个电子邮件主题。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/881857/3281655?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmx2592#3281655

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我查看了另一个线程、并使用我们的设置为 LMX2592生成了随附的 TICSPro 文件、以便进一步调试。

    从这一点来看、我注意到您的分数是88000000/500000000、这简化为22/125。  分母为125时、这没有小数杂散、因此用较大的术语表示该小数可能不起作用、并且可能是导致小数的原因。

    在相位检测器频率为78.125MHz 且分母为125的情况下、应在78.125MHz/125 = 625kHz 时获得最低偏移小数杂散。

    但是、您的实际分次数是88000000/500000000。  现在、除非存在非零的 mash_seed、否则这应该提供相同的结果。  获得非零 mash_seed 的一种方法是使用 mash_seed 位强制它、但也可以使用其他方法、例如切换调制器顺序。  在这种情况下,您可以得到更多杂散。 因此、简而言之、请考虑使用较小的比例、看看这是否会影响您的问题。

    激活 VCO 校准将重置 MASK_SEED 位、我看到一些讨论表明、当您重新校准时、它会修复杂散。  这就是为什么我对这一大比例感到怀疑的原因。

    此致、

    Dean

    e2e.ti.com/.../LMX2592-Settings.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答。  引用的线程中的描述是一个线索。  我们的操作不相同。  我们将在整数 N 模式下使用 LMX2592。  我们的基准输入为204.8MHz、R 分频器设置为89。  相位检测器频率为25.6MHz。  我们"调优"的所有输出为25.6MHz 乘以 N 分频器、N 始终为偶数。  例如、我们使用输出频率 = 5、120.00 MHz = 200 * 25.6 MHz。

    我想问的问题是、我们在整数 N 中、您的建议是否适用。  谢谢、Sklp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    204.8MHz/8 = 25.6MHz (看起来 R=8、而不是89)

    如果您处于整数模式且 mash_order=0 ,则此规则将排除小数杂散。

    如果不是这样、我会看到三种可能性:

     电路板上还有另一个噪声源、比如电源、或者它通过 XO。

    2、 有两种频率、最大的共分频值等于您的杂散频率。

     一些频率通过输出分频器。  例如、您可能有204.8并且通道分频器打开、那么您可以得到204.8 MHz/CHDIV。

    一般来说、调试杂散是一个过程、并非一种大小适合所有方法。  它是试错的:

    1. 关闭一切,直到杂散消失。  

    2. 禁用所有通道分频段。

    3. 出于诊断目的,将相位检测器频率更改为204.8MHz

    此致、

    Dean