This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:TICS Pro -找不到 LMK61E0M EZ 配置器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMK61E0M, LMK61E2, LMK61E07, LMK61E2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899856/lmk61e2evm-tics-pro---lmk61e0m-ez-config-device-not-found

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件: LMK61E0M、 LMK61E2、 LMK61E07、 LMK61E2-100M

大家好、

我对 LMK61E2EVM 板使用 TICS Pro v1.7.0.0、并选择"device -> osc -> LMK61E0M"。 (使用微型 USB-J1进行连接)

但是、当我单击"Find I2C Address"时、它始终显示未找到的器件。

您对此问题有什么意见吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    我建议在 TICSpro 上使用 LMK61E2配置文件。  

    其次、 您要使用哪个器件? 请注意、LMK61E07、LMK61E2和 LMK61E2-100M 仅举几例、它们都使用相同的 EVM、但都具有不同的引脚排列。  

    此致、Amin