This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:调整 LVPECL 的差分输出电压

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897727/lmk04832-adjust-differential-output-voltage-for-lvpecl

器件型号:LMK04832

大家好、

我们的客户想知道他是否可以在下面进行查询:
在3GHz 时、LVPECL 的差分输出振幅能否调整为2000mV? 在数据表(第14页)中、3.2G 规格为415mVpp 和370mVpp。  

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您是否在询问器件内是否有用于更改此电压摆幅的设置? 或询问终端网络的更改?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的支持和问题。
    根据客户的说法、他想知道器件内是否有设置来改变输出端的较高电压摆幅(3GHz 时通常为900mV 至1800mV 的差分)。 它们将与其他器件输入进行交流耦合。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    没有、只有两个设置可用于 LVPECL 2000和 LVPECL 1600、"电气特性"部分中列出了典型特性、在这些频率下、这不会达到900mV - 1800mV。  

    数据表的"8.6.2.2.8 CLKoutY_FMT、CLKoutX_FMT"部分中介绍了在两种 LVPECL 格式之间切换的设置。

    接收器有哪些要求? 是否考虑了其他器件?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的回答。

    关于您的问题:接收者的要求是什么? 是否考虑了其他器件?
    以下是我从客户那里得到的回复:
    LMK 将(交流耦合)驱动至100欧姆差分接收器输入规格为900m Vp-p 至1800mVp-p
    对于该输入、我们无法使用。 但我们还有其他频率范围较低(~ 300至350MHz)的信号输入、而较低的摆幅和终止问题则是针对该输入。

    客户提供的其他信息:
    如果我们希望将 LVPECL 输出交流耦合到其他器件、是否需要在 LMK04832上进行端接、请提供建议的组件。

    如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您让我知道接收器是100欧姆负载。

    用于 CLKout 的 LVPECL 发射极电阻器可连接到 GND 的120欧姆电阻。 这也是数据表中列出的 LVPECL 摆幅的测试条件、供参考。

    这是我们在 EVM 中使用的组件: CRCW0402120RJNED。

    原理图和用户指南可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/snau215a/snau215a.pdf?ts=1588101054624

    谢谢、

    Vibhu