This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2EVM:TICS Pro 设置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900574/lmk61e2evm-tics-pro-setting

器件型号:LMK61E2EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2LMK61E0M

大家好、

我使用 TICS Pro 生成所需的输出频率。 下面是我的环路滤波器和 PLL 设置。 我设置输出频率= 18.75MHz、但结果为18.75*4=75MHz。 您能告诉我哪个因素会导致4倍的差异吗? 我想这可能是 LMK61E0和 LM61E2之间的部件系数差异

因此、如果我想在 LMK61E2中生成75MHz 输出频率、我需要将输出频率设置为75MHz/4=18.75MHz、对吧?

我可以直接按照寄存器设置(设置 FO=18.75MHz)操作、对吧?   

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    使用了哪个 TICSpro 配置文件? 是 LMK61E2吗? 这看起来像 LMK61E0M 配置文件。  

    R22和 R23的输出分频器值应为 ON、因此也可以在之后进行更新、以更改频率。  

    如果 VCO 锁定在4.8GHz、则输出分频器应等于256、以实现18.75MHz。 也许 R22没有在这里得到更新?  

    我建议使用 LMK61E2配置文件再次运行。  

    谢谢、此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我在 TICS Pro 中只找到 LMK61E0M。 如何使用 LMK61E2配置文件再次运行?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我找到 LMK61E2配置文件。 谢谢你。

    此致、

    罗伊