This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:用于 NE555 IC 的 LTSPICE 模型

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896127/ne555-ltspice-model-for-ne555-ic

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: TLC555TINA-TI

大家好、我在设计中使用 NE555计时器 IC、我想首先仿真它的行为。 您是否有适用于 NE555器件的 LTSPICE 模型?

个人电子邮件是

工作电子邮件是  

谢谢、

Johnathan Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnathan、

    我们没有 NE555的模型。 升级后的 TLC555计时器在产品文件夹中确实有一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、我将在我的 LTSPICE 仿真中使用 TLC555计时器。 起初,我收到一个错误,提示“Can't resolve .Param NZ ={0.3/(VT*log(1+5.0M/ISZ)}”。 我在线研究了此错误、发现热电压"VT"未定义.Param 语句。 因此我添加了一条语句:".Param VT=.026"。 我第二次运行仿真。 它完成并绘制了所需的波形、但遗憾的是、在 SPICE 误差日志文件中、我从 SPICE 误差日志中收到了以下误差、如下所示。 遗憾的是、由于 SPICE 仿真器忽略了多个 MOSFET 参数、我担心无法依赖这些结果。 是否有权变措施来获得准确的结果?



    11475上的错误:.model tlc55x_pmosd_hv PMOS level=3 l=10u w=100u kp=3e-005 vto=-0.85 lambda=2e-3 theta=2.2e-01 CJ=0.00024 cjsw=1.76e-009 cpso=3.31507024=18010bs=3.1507024b=3.3bc702410r10r10bs=3.3r10r10r10bcj1r10b=3.3r10r10r10bs-r10r10rsh=3.3r10r10r10r10b=24   
       *无法识别的参数"lambda"--忽略
    11462行错误:.model tlc55x_nmosd_hv NMOS level=3 l=10u w=100u Kp=6e-005 vto=0.8 lambda=2e-3 theta=1.8e-01 CJ=0.000144 cjsw=8e-010 CGsh=3.3150477024e=3.180x e=10rsh=3180n-011b=1.3r10pbs=1.3e=1.602410pbs=3.3r10pb=1.toos=10r10r10rsh=10rsh=3.3r10r10r   
       *无法识别的参数"lambda"--忽略

    实例"m:U9:mn10:1":长度短于1级 MOSFET 的推荐长度。

    直接牛顿迭代未能找到.op 点。  (使用".option noopiter"跳过。)
    启动 Gmin 步进
    Gmin = 10
    游标= 0.5
    Gmin = 2.07126
    游标= 0.25
    游标= 0.125
    游标= 0.0625
    游标= 0.03125
    Gmin = 1.99293
    游标= 0.015625
    游标= 0.0078125
    游标= 0.00390625
    游标= 0.00195313
    游标= 0.000976563
    Gmin = 2.00068
    游标= 0.000488281
    Gmin = 0
    Gmin 步进失败

    使用 srcStepmethod=0开始源步进
    源阶跃= 3.0303%
    源步长= 33.3333 %
    源阶跃= 51.5152%
    源阶跃= 59.0909%
    源阶跃= 66.6667%
    源阶跃= 74.2424%
    源阶跃= 81.8182%
    游标= 0.375
    源阶跃= 90.5303%
    源步进成功地找到了运行点。


    max_output_voltage:Max (v (v_meas1))=4.02539从0到20
    max_output_voltage2:Max (v (v_meas2))=3.41004从0到20

    测量"max_output_voltage3"失败

    测量"max_output_voltage4"失败

    测量"VOLTGE_CHANGE"失败

    测量"max_power"失败

    测量"max_comp_curry"失败

    测量"MIN_COMP_CURRENT_"失败


    日期:2020年4月14日10:14:55
    总运行时间:1.949秒。

    tnom = 27
    温度= 27
    方法=修改的陷阱
    TOTITER = 24167
    tranitre = 21459
    互点= 8182
    接受= 5943
    拒绝= 2239
    矩阵大小= 205
    填充= 201
    解算器=正常
    线程矢量:54.0/28.3[6] 18.1/7.9[6] 7.4/5.4[6] 0.8/10.9[1] 2592/500
    矩阵比较器1:    954个操作码 8.5/[4.0]/4.3
    Matrix Compiler2:   1490操作码

    谢谢、

    Johnathan Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、  

    很遗憾听到您遇到问题。 我们对 LTSPICE 仿真器不太熟悉。  

    您能否在 TINA-TI 上尝试一下、并告知我们您是否有任何问题? 您可以从 http://www.ti.com/tool/TINA-TI 免费下载该软件

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、  

    希望您的问题得到解决。 如果不是、请在此处跟进。 现在、我将继续并关闭此主题。  

    此致、

    Bala Ravi