This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 相位噪声仿真和测试数据差异

Guru**** 2778305 points

Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW, LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/900516/lmx2594evm-lmx2594evm-phase-noise-simulation-and-test-data-difference

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SWLMX2594

您好的团队:

   我在下图中使用 PLLatinumSIM-SW 来仿真6650MHz 下的 LMX2594相位噪声。

然后、我测试了 LMX2594EVM 并获取相位噪声测试数据、如下图所示。

是780Hz 至900Hz 之间相位噪声值的一些差异。  

请帮助我说明为什么要在模拟和测试数据之间做出这种改变、谢谢!!

此致、

Waldner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldner、

    芯片的运行方式不会如此、这很可能是测量问题、我们以前从未见过。