This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LMK04803

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04803, PCM1792A, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898345/lmk04803-lmk04803

器件型号:LMK04803
主题中讨论的其他器件: PCM1792ALMK1C1104

您好!

首先、这是一款出色的芯片!

为了优化 LVCMOS 系列端接、我想知道 LMK04803时钟输出阻抗、但在产品说明书中找不到它。

此外、我还想知道我是否可以驱动多个负载。 我喜欢在一个时钟输出上驱动八(8)个 PCM1792a DAC 芯片。 PCM1792a 产品说明书中列出了10μA μ A 的输入逻辑电流。 至少从这个角度来看、一个 LMK04803时钟输出驱动8个 PCM1792A 芯片不应该成为问题。

此致
Andreas Nicklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    LVCMOS 输出阻抗不精确、会因直流负载和交流频率而异。 我们确实为 LMK04803提供了 IBIS 模型、其中包含 LVCMOS 格式。 我建议使用此器件进行优化、因为它比我可以提供的任何等效数据表编号更准确。 PCM1792A 还具有 IBIS 模型、因此您可以对整个系统的时钟性能进行仿真。

    我不建议使用单个时钟输出引脚驱动多个负载。 输入逻辑电流的直流负载实际上并不是问题。 将单个低噪声布线扇出到多个器件可能会导致反射、这会影响时钟边沿压摆率、时钟边沿单调性和时钟抖动。 我建议改用一些 LVCMOS 缓冲器件、例如 LMK1C1104。 您可以从 LMK04803获取 LVCMOS 时钟输出的一个桥臂、并分别驱动两个 LMK1C1104、然后将缓冲器扇出到八个单独的器件。  

    请注意、我对驱动多个负载的直觉可能会被误校准:LMK04803的典型用户将器件的频率大于100MHz 用于射频和无线基础设施应用、其中 LVCMOS 时钟反射和偏斜可能是时钟边沿单调性和抖动性能的一个大问题。 可能在 DAC 所需的较低频率(10-20MHz)下、反射和信号完整性下降足够小、使时钟边沿保持单调。 如果您想更确定、我建议对您的用例进行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的专业建议。

    我了解了 MK1C1104、并将按照您的建议使用这些缓冲器来驱动八个单独的器件。 我还将介绍 IBIS/Tina。

    周末愉快

    Andreas