This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:将具有单端输出的振荡器连接至 XIN 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899865/cdclvc1310-connecting-oscillator-with-single-ended-output-to-xin-pin

器件型号:CDCLVC1310

您好!

我们计划将单端振荡器输出连接到 CDCLVC1310的 XIN 引脚。 应使用 XOUT 引脚执行什么操作? 它应该保持浮动还是接地? XIN 或 XOUT 引脚是否需要任何负载电容?  

请详细解释旁路模式和过驱模式之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 XOUT 保持悬空并按照图13连接 XIN。

    负载电容仅用于将晶体负载电容与晶体振荡器匹配、如图12所示。 将负载电容与晶体振荡器匹配可防止振荡器输出端的频率不精确。 过多的负载电容将阻止振荡、因此晶体与振荡器匹配非常重要。  

    对于器件数据表、BYPASS 表示在 XIN/XOUT 上使用 XTAL 输入。 过驱是指在 XIN/XOUT 上使用 LVCMOS 输入

    此致、
    通道