This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:在完全辅助模式下读回寄存器

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897316/lmx2595-read-back-register-in-full-assist-mode

器件型号:LMX2595

大家好、团队、

我对完全辅助模式下的回读功能有疑问。

在全辅助模式下、器件能否从 R110、R111和 R112正确回读 R16、R19和 R20中设置的 VCO_DACISET、VCO_CAPCTRL、VCO_SEL 的值?

根据客户的实验、VCO_SEL 被正确读取、但其他则不被读取。

更改回读的时钟速度会有所改善、但不会达到100%。

因此、我想知道该器件是否支持全辅助模式下的回读。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    在全辅助模式下、我们手动设置 VCO_DACISET、VCO_CAPCTRL、VCO_SEL 的值。 请不要忘记将 VCO_DACISET_FORCE、VCO_CAPCTRL_FORCE、VCO_SEL_FORCE 设置为1。 否则、您可能会从回读中获得不同的值、因为校准将覆盖其值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    客户将 VCO_DACISET_FORCE、VCO_CAPCTRL_FORCE、VCO_SEL_FORCE 正确设置为1。

    但是、它们无法回读电阻器值。

    该器件是否支持全辅助模式下的回读功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我想、我会查看这一点、请继续关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我已将其签出、我可以正确回读 VCO_SEL 和 VCO_DACISET 值。 然而、VCO_CAPCTRL 的回读值不是强制值、而是从校准中获得的最后一个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    您是否意味着回读功能、尤其是对于 VCO_CAPCTRL、由于器件规格、可能无法在完全辅助模式下工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我测试了一个芯片、我可以正确回读 VCO_SEL 和 VCO_DACISET、但 VCO_CAPCTRL 的回读值不正确。