This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:引脚 NC 的影响

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899404/cdce62005-effect-of-pin-nc

器件型号:CDCE62005

暂停的 priref±和 secref±对器件的功能实现有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果我正确理解了您的问题、您会问是否可以将基准输入保持断开状态、并且只将 XTAL 振荡器用作输入、如果不使用 REF 输入、该怎么办、对吧?

    您可以只使用一个 XTAL 辅助输入、如果这样做的话、您可以在不需要特殊端接的情况下使 REF 输入保持断开状态。