大家好
如果我们问 LMK03328、您会介意吗?
我们考虑使用输出与其输入相同频率的 LMK03328来实现抖动消除器。
输入频率介于25MHz 至500MHz 之间、粒度为1MHz。
我们 确认 LMK03328可以实现这一点、但我有一个问题。
您能告诉我、如果环路滤波器的一个外部电容器值可以支持所有频率吗?
还请告诉我内部滤波器组件是否可以实现所有频率?
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 LMK03328、您会介意吗?
我们考虑使用输出与其输入相同频率的 LMK03328来实现抖动消除器。
输入频率介于25MHz 至500MHz 之间、粒度为1MHz。
我们 确认 LMK03328可以实现这一点、但我有一个问题。
您能告诉我、如果环路滤波器的一个外部电容器值可以支持所有频率吗?
还请告诉我内部滤波器组件是否可以实现所有频率?
此致、
大田松本
您好!
我假设为每种情况生成/使用不同的配置? 在一个用例中、输入频率为25MHz、下一个50MHz 等
首先回答问题2、是的。 只要您保持在 VCO 频率范围内、LMK03328就应该能够支持所有频率。 内部滤波器组件不应有任何问题。
在问题1中、我预计一个环路滤波电容器能够支持所有频率、但这取决于 PLL 带宽是否因任何支持这些频率的配置而变化。
以下是数据表第10.4.10节中的注释:
务必将 PLL 设置为最佳带宽、以最大程度地降低输出抖动。 高带宽(≥100kHz)可提供最佳的输入信号跟踪、因此需要具有干净的输入基准(时钟发生器模式)。 如果输入信号质量未知(抖动清除器模式)、则需要低带宽(≤1kHz)。 TI 提供 WEBENCH 时钟架构、可轻松选择合适的环路滤波器组件。
以下是 有关 PLLatinum sim 软件的 E2E 主题、可用于创建/仿真环路滤波器设置:
谢谢、此致、Amin