This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:希望在 LMC555上电后输出低电平

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899416/lmc555-want-to-output-low-after-power-up-on-lmc555

器件型号:LMC555

您好!

感谢您的支持。

在上电时、尤其是长时间放电后、输出引脚在没有触发至 Q1的情况下在以下电路上变为高电平。 什么是根本原因?

  

为了避免这种情况、我们正在考虑停止将 RESET 引脚直接连接到 Vcc、将以下 RC 电路插入 RESET 引脚、并在电源开启时应用 RESET。 请告知我们 C 和 R 的建议值。Vcc 的上电时间大约为20ms。

 

请告诉我们..

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    使 RC 产生20ms 或更长时间。 100ms 是一个合理的目标。

    目标是在复位为0.4V 之前具有有效的 VDD、以确保低电平启动。  在复位为1.1V 之前、定时器将为运行做好准备。  

    绿色表示 VDD、红色表示复位电压。 R=200k、C =100nF