This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898850/lmx2572-lmx2572

器件型号:LMX2572

PLL+VCO LMX2572还支持 PSK 调制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    使用 MASK_SEED 进行相位调整可以执行某种 PSK 调制。 保持编程 MUS_SEED 将持续更改输出阶段。 我以前没有尝试过这种方法、我不确定星座图看起来有多好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    只能使用两个相位值:0°和180°。 它是 BPSK 调制。  

    谢谢你。

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    180deg 是一个大跃点、只有在某些条件下才可能实现、有关详细信息、请参阅数据表第7.3.12节。

    来自同一输出缓冲器的两个输出信号为180度异相、您可以切换外部开关以一次选择其中一个信号。 这样、您将在开关之后获得一个 BPSK 信号。