This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:相移故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899162/lmx2594evm-phase-shift-failure

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572EVM

尊敬的 Dean:

   我注意到您提到需要使用 OSCin 作为触发通道。 我使用单通道来监控相位变化(示波器模型 DPO4104)。 我没有观察到相移。 是否需要使用双通道? 这很关键吗?
  我的所有步骤如下、您能找到我犯了错误的地方吗?    

使用 TICS Pro 对 LMX2594进行相移。

1) 1)    连接控制板和 LMX2594EVM

2)    2) 3.3V Vcc 上电

3)    3) Open TICS Pro

4)   4)负载默认模式、输出频率7000MHz

  

5) 5)  写入所有寄存器

6) 6)  将输出频率更改为400MHz,

    倍频器=1、

    R=1、

    并且 MASK_SEED=1、

   然后切换 FCAL_EN=1、如下图所示

示波器上的波形如图:所示

7)  根据 LMX2594数据表7.3.11第29页的说明、如下所示

值:  mash_seed=1

      PLL_DEN=12

      CHDIV=16

      IncludeDivid=1 (当 VCO_PHASE_SYNC=0时)

      IncludeDivid=4 (当 VCO_PHASE_SYNC=1时)

此时满足条件:PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASK_SEED (1)

根据上述数据修改参数、第一步将 PLL_DEN 从1000更改为12、然后按 ENTER,第二步是修改 CHDIV 的值。 当 CHDIV 从24更改为16时、当我按 Enter 键时、输出频率自动锁定为600MHz、如图所示

此时、我发现当 CHDIV 为16时、无论如何更改 N 分频或倍频器或 R 的值、无论 VCO_PHASE_SYNC 是否等于1、LMX2594都无法锁定在400MHz 输出频率下。 为了使输出频率为400MHz、CHDIV 必须等于24。

接下来、将该值修改为:

 MASK_SEED = 1

  PLL_DEN=12

  CHDIV=24

  MASH_SEED_EN=1

我发现当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、IncludeDivide 将自动变为4、N divide 将变为24、此时输出信号将失去锁定、如图所示

只能有一组有效值:

MASK_SEED = 1

   PLL_DEN=12

   CHDIV=24

   MASH_SEED_EN=1

  VCO_PHASE_SYNC=0

为了满足条件:    PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASH_SEED (1)

根据公式  :  以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV)

可计算为:         相移、单位为度=360×(1/12)×(1/24)=1.25°

所有参数设置如下所示

然后、将鼠标移到 MASK_SEED 框中、光标闪烁、每次按 Enter 时、光标都会继续闪烁、但我仍然无法观察到相移。 如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 OSCin 通道上触发至关重要。 因为相移相对于 OSCin 通道。 根据频率、将电缆长度与示波器相匹配也很重要。 如果没有在 OSCin 上触发、您将不会看到相移。

    "我发现当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、IncludeDivide 将自动变为4、N divide 将变为24、此时输出信号将失去锁定、如图所示"

    N 分频器的最小值必须为28。 为了避免这种情况如图所示变成红色、您可以通过设置一些 R 分频器来降低相位检测器频率。 尝试使用 FPD = 50MHz、这应该可以解决此问题。

    "然后、将鼠标移到 MASK_SEED 框中、光标闪烁、每次按 Enter 时、光标都会继续闪烁、但我仍然无法观察到相移。 如图所示"

    每次按 Enter 键时、都会添加1.25度的额外相移。 《LMX2572EVM 用户指南》(https://www.ti.com/lit/ug/snau217b/snau217b.pdf)的"3.2.1相位调整"部分提供了一个很好的图来说明这一点。

    谢谢、

    Vibhu