This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:电池类型

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898654/tpl5110-battery-type

器件型号:TPL5110

您好!

该器件是否具有任何电池类型请求。

我使用 TPL5110来节省能源、但请注意、PCB 在使用3节锌碳电池 AAA 时工作正常、

但是、当切换到3节 AAA 碱性电池时、它不会启动。

你有什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么碳锌电池可以工作、但碱性电池不能工作。 让我们尝试解决它。

    首先、您是否测量了碱性电池的电压以确认电池未耗尽且器件已通电?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    两种电池类型都应具有与 TPL5110兼容的标称4.5V 电压、因此两种电池类型都应正常工作。

    您能否确认每个配置都具有正确的电压? 您是否使用过新电池组?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    我将再次确认您的建议。