This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK03328:如何仿真抖动性能?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898603/webench-tools-lmk03328-how-to-simulate-jitter-performance

器件型号:LMK03328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请就以下问题向我提供建议。

我考虑将 LMK03328用作抖动清除器。
在开始设计 PCB 之前、我想估算抖动清除
器件的性能。

我已下载最新版本的 PLLatinum sim (v1.5.4.0)。
但是、我在器件列表中找不到 LMK03328。

问题1. 如何找到 LMK03328?
问题2. 如何为基准输入输入输入自定义相位噪声?
问题3. 您是否可以使用任何工具来实现此目的?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    我们目前没有此器件的 llatinum Sim 模型。 这项工作已列入计划,目前正在进行之中。 请在几周内再次查看此更新。

    通常、对于在 llatinum Sim 上提供的器件、请选择中间模式或高级模式、然后在相位噪声选项卡下、您将看到一个单选按钮、用于将数据加载到输入源(OSC)噪声部分。 如果您单击帮助"?" 按钮、它将告诉您输入所需的格式。

    目前、我们没有任何其他工具可用于此目的。 您可以使用 TICSPro 软件来配置输入和输出、并在 LMK03328EVM 上测试不同的配置。

    谢谢、

    Vibhu