This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:输出和输入配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03200, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894588/lmk03200-output-and-input-configuration

器件型号:LMK03200
主题中讨论的其他器件: LMK03318

数据表中指出 LMK03200具有3个 LVDS 输出缓冲器和5个 LVPECL 输出缓冲器、但未描述任何寄存器配置或专用于其中一个或另一个的特定通道。 这是否意味着输出对于用户配置是完全灵活的? 您能详细说明一下这个问题吗?

2.是否可以用作 RS-485数字时钟的 OSCin 输入? SE 数字时钟?  

需要进行何种调整?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    该器件中的输出是固定的 LVDS 或 LVPECL。  表2.1中的引脚说明提供了映射。

    该器件可支持单端输入、但如果基准上存在高噪声、则可能会导致带内相位噪声。

    对于较新的产品、LMK03318是一个选项、因为它可以在输出类型中提供更大的灵活性、具有多达8个 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任何组合

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    感谢您的回答

    您没有解决 有关运行 OSCin 输入 RS-485数字(矩形)时钟的问题?  

    期待您的回答

    提前感谢

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、您好!

    很抱歉、我认为您的问题与具有单端 CMOS 输入有关。

    是的、只要满足输入电压电平和压摆率要求、方波就没有问题。

    此致、

    Liam