This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:3GHz 和放大器;6GHz 输出?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899002/lmx2594-3ghz-6ghz-output

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2582

我们能否配置 LMX2594以在 RFoutA 上获得3GHz、在 RFoutB 上获得6GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这种精确的配置不能通过内部 PLL/VCO 进行设置。 LMX2594具有一个公共通道分频器、因此、要 从 RFoutA 和 RFoutB 获取不同的频率、必须 将一个输出多路复用器设置为 VCO Direct 或 SYSREF。

    SYSREF 用于较低的频率、其最小分频器大于2。  VCO 最小频率为7.5GHz、因此高于允许 VCO 直接工作的范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    您可以选择尝试 LMX2582。 这将支持6GHz 的 VCO Direct 和用于第二个输出的/2。

    此致、