This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:功耗

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898885/ne555-power-consumption

器件型号:NE555

您好!  

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户希望了解如何计算 NE555的功耗,我在这篇 E2E 文章(https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/851806)中找到了这篇文章。 我只想澄清有关该帖子的信息。  

根据帖子、我们可以通过添加正值因子来估算功耗。 例如、假设 Vcc = 5V。

这是否意味着对于低电平输出、计算结果为:(5V * 6mA)+(0.4V * 8mA)= 33.2mW

对于高电平输出、计算结果为:(5V * 5mA)+((5V - 3.3V)* 100mA)= 195mW





我想知道我的理解是否正确。 如果没有、您能告诉我正确的方式吗?  

此外,如果你能让我知道可稳态模式的公式,我也将不胜感激。 似乎缺少频率。  

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    功率耗散和功耗是不同的。 耗散是器件中产生内部热量的功率。 功耗是从电源汲取的功率。  

    对于单稳态、大部分时间输出可能会很低。 功耗为 VCC * Iq = 5V * 6mA[最大值]+ VCC^2/RA。 还必须添加输出电流。 对于也连接到 VCC 的 RL、添加 VCC * IRL 或 VCC^2/RL。

    对于输出高电平、消耗的功率为 VCC * Iq = 5V * 5mA[最大值]+ VCC * IRA。 IRA (电阻器电流)在电容器充电时从 VCC/RA 下降到1/3*VCC/RA。 还必须添加输出电流 VCC * IOUT。