This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我使用替代 IC

Guru**** 2980010 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3430, TPS3851, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898308/help-me-with-alternative-ic

主题中讨论的其他器件:TPS3431、 TPS3430、 TPS3851、 TPS3850

大家好、我正在进行需要 WDT 的设计、但需要很长时间才能启动系统。 我尝试使用 TPS3813K33DBVR ... 此 IC 不适合我的设计。 您能告诉我哪个 IC 可以执行此操作吗:

等待第一个时钟脉冲并启动 WDT

如果在预定义的时间段内没有脉冲复位

复位时、停止读取时钟脉冲并再次等待第一个脉冲

系统启动时间约为20-40瑞典克朗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stoyan、

    您需要带看门狗的电压监控器还是只需要看门狗器件?

    是否需要标准看门狗(仅延迟或丢失脉冲会导致故障)或窗口看门狗(早期脉冲和延迟/缺失脉冲会导致故障)

    请参阅用于窗口看门狗器件的 TPS3430或用于标准看门狗器件的 TPS3431。

    如果您需要电压监控、请参阅 TPS3850或 TPS3851。

    这4个器件可编程并经过测试、看门狗超时长达77秒、但如果需要、您可以增加超过此时间的时序。 这些器件还提供看门狗禁用功能、可帮助您仅在应用中需要时或在打开看门狗之前需要延长时间时才使用看门狗。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。 谢谢!