This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:我知道您正在尝试将 CDCM6208配置为156.25MHz 的输出、但实际输出仅为100MHz。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897822/cdcm6208-i-understand-that-you-are-trying-to-configure-the-cdcm6208-to-an-output-of-156-25mhz-however-the-actual-output-is-100mhz-only

器件型号:CDCM6208

我知道您正在尝试将 CDCM6208配置为156.25MHz 的输出、但实际输出仅为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请您提供更多信息、以便我们更好地为您提供帮助吗? 请回答以下问题:

    • 您是否正在使用 EVM?
    • 您是否通过我们的软件 TICSPro 对部件进行了编程?
    • 如果是、您能否为您的配置发送.TCS 文件?

    谢谢、

    Adam