This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:介于 VCO#39;s 的开关速度之间

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/898150/lmx2594-between-vco-s-switching-speed

器件型号:LMX2594

你(们)好  

我想在我的设计中使用该部件,但我有一个锁定速度参数。  

我需要低于100us。 我在仿真中看到,对于同一个 VCO,我可以低于100us。  

在跳过更宽的频率范围并在 VCO 之间移动时,我能得到同样的效果吗?  

是否有校准程序可以省去以实现快速切换?

Tamir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    有几种方法可以缩短锁定时间。 以下应用手册提供了详细信息。

    http://www.ti.com/lit/an/snaa336/snaa336.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我们将获得评估板并对此进行测试。

    在此假设我们使用最大 SPI 频率、我了解到即使在 VCO 之间、100us 也完全在器件功能范围内

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamir、

    可以、100µs 或更低。