This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:运行频率

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896431/lmx2594evm-frequency-running

器件型号:LMX2594EVM

您好的支持:

 我们已收到 LMX2594EVM 并生成6650MHz 信号、但是该信号将在+/-3KHz 范围内自由运行。 锁定指示灯 LED 为绿色照明。 下面是我们的设置和寄存器设置。 请帮助检查频率草案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    您能不能描述一下您说"在+/-3KHz 范围内自由运行"是什么意思?

    当您看到这种情况时、PLL 是否仍然锁定?

    您是否在图中所示的输入中使用了参考 pro?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持:

    如下图所示、信号在+/-3KHz 范围内以红线运行、但是锁定指示灯 LED 显示绿色照明。 它是否处于锁定状态?

    我将输入的基准 pro 用作基准信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    信号的相位噪声看起来不错、我相信它已锁定。 漂移可能来自参考时钟。

    您可以尝试使用信号发生器作为参考时钟源来验证这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持:

    我使用信号发生器作为参考时钟、没有频率牵引问题、谢谢。