This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555DR 代码

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897423/ne555-ne555dr-code

器件型号:NE555

尊敬的先生:

您能否在图片的红色框中指明字母(D49VQ4)的含义?
此外,是否有任何具体或相应的原则可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    欢迎参加 e2e 论坛。 希望该论坛对您有所帮助。 您的图片未正确附加。 我假设您是指文本的底线。 D、4950V 是用于 TI 内部目的的批次代码的一部分。 Q4实际上是"G4"、是指器件中的"绿色"材料。

    您是否对 NE555器件的性能感到满意或是否需要一些帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    您是否有任何数据或纸张可以解释这行文本的定义??(IC 上的第三行文本)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原始描述就是我所拥有的。 对于几乎所有用途、前4个字符都毫无意义。 G4确实具有意义。 请参阅本文档 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何读取生产日期代码?

    芯片标记线2 "8AK"  

    您是否有任何数据或纸张可以解释这行文本的定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2行更有意义。 这是 器件组装所在的年份(2018)、月份(A=10月)、(K)。

    月份是1到 B。没有组装国家/地区列表、但查看其原始标签。