This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:ESD 额定值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897331/cdcv304-esd-rating

器件型号:CDCV304

大家好、

你好。

我们的客户希望了解以下器件的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值:

CDCV304PWR
CDCV304PWRG4
CDCVF2310PWR


提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    对于 CDCV304、 HBM = 2kV;CDM = 1kV

    对于 CDVF2310、它位于数据表中。 HBM = 2kV、CDM = 1kV

    此致、
    通道