This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何连接未使用的引脚?

Guru**** 2556020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897557/lmx2594-how-do-i-connect-unused-pins

器件型号:LMX2594

您好!

在 LMX2594应用中、我不需要斜坡或同步功能。

这意味着我有四个未使用的引脚、即 SYNC (引脚5)、SYSREFREQ (引脚28)、RAMPCLK (引脚30)和 RAMPDIR (引脚32)。

如果不使用它们、我找不到有关如何连接(或不连接)的任何信息、即我是否应该将它们悬空? 还是接地? 还是绑定到 Vdd?

我希望尽量减少 组件数量、因此、我更喜欢直接连接到 GND、而不是添加下拉电阻器、只要这样做是安全的、但我想知道。

例如、LMX2694 (不是我正在使用的器件)的数据表明确指出、如果不使用 SYNC 和 SYSREFREQ、则应将其连接到 GND。

LMX2594如何?

此致、提前感谢您

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    您可以直接将这些引脚接地、就像 LMX2694一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。  

    我询问的四个引脚中只有两个存在于 LMX2694上、因此您的回复对于 RAMPCLK (引脚30)和 RAMPDIR (引脚32)也有效、这两个引脚仅在 LMX2594上显式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    是的、所有这些都可以接地。