This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:与输出频率相关的查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/897097/lmx2581e-query-related-to-output-frequency

器件型号:LMX2581E
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

我们能否 在通道 A 和通道 B 中同时生成两个不同的分频频率(分频器的输出)?

例如、通道 A 需要生成300MHz、通道 B 需要生成500MHz。 是否可以使用 LMX2581E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekshmi、

    只有当其中一个输出为 VCO 输出、另一个输出为分频输出时、才能使每个输出具有不同的输出频率。 例如、一个输出为2400MHz、另一个输出为2400MHz/VCO_DIV。

    如果您只需要300MHz 和500MHz、也许您可以考虑 CDCM6208、它可以同时生成这两个频率。