主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好
如果我们问 LMK03328、您会介意吗?
如果 使用 FPGA 进行 EEPROM 写入、我们的客户会遇到一些问题。
他们确认可以将 所有 数据写入 SRAM。
但是、它们似乎无法将 所有数据从 SRAM 复制到 EEPROM。
然后、如果他们将 USB2Any 与代码加载程序结合使用、就没有问题了。
's="" procedure="" of="" the="" data copy="" from="" sram="" to="" eeprom ="">
1.将0xEA 写入 R144。 这为 EEPROM 的意外编程提供了基本保护。
2.向 R137.0写入1
3.将0x00写入 R144
4、读取 R137 BIT5=0和 BIT2=0
时间间隔为1。 R144写入、 2. R137写入 和3. R144写入每为5ms。
每个间隔是否有任何规则(限制)?
R136寄存器的结果如下;
如果是 USB2ANY:0x9A
如果是 FPGA (客户程序):0x9D
这表示什么?
他们还确认了 SRAM 数据。
BYTE4寄存器(NVMSCRC)存在差异。
如果是 USB2ANY:0x00
如果是 FPGA (客户程序):0x0C
请给我们一些建议。
此致、
大田松本