This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:ESD

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894811/lm567c-esd

器件型号:LM567C

大家好、团队、

在 LM567C 的数据表中、它提到添加了 ESD 额定值表、但我们在数据表中找不到它。  

您可以检查一下这个吗? 如果您可以共享表或数据、您可以共享吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、  

    嗯、好奇它不在这里。 请允许我花一些时间仔细查看我们可能拥有的任何其他内部文件、这些文件可能会对此有所了解。  

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amin

    谢谢。 您有 ESD 文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、  

    不幸的是,没有,还没有。 我们仍在寻找它、只要我们找到您将获得的信息。  

    此致、Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、  

    根据可靠性报告、LM567C ESD 额定值如下:  

    - ESD 人体放电模型:500V  

    - ESD 机器放电模型:250V

    谢谢、此致、Amin