This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:如何估算 TH 周期的最小值。

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895005/lmc555-how-to-estimate-minimum-value-of-the-th-period

器件型号:LMC555

您好!
我的客户有以下问题。

1) 1)数据表显示、Section8.4.1上的 TH = 1.1xRAxC。 "1.1"是典型值吗?

2) 2)此外、我们还可以在数据表的第8.4.1节中找到"在该时间结束时电压等于2/3 Vs"一句。 这个2/3也是一个典型值吗?

我的客户希望估计周期的最小值是多少、我们想知道除了 C 和 R 之间的变化之外还需要考虑什么

谢谢、此致、
M.Hattori。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    感谢您的问题、并对延迟答复表示歉意。

    请让我再花24小时来了解这一点。 谢谢你。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    感谢您的耐心等待。  以下是您的问题的答案。

    1.1*R*C 值和2/3 Vs 值都是电路结构固有的。  例如、2/3与值是根据以下事实得出的:三个等效尺寸的电阻器被用作器件内的分压器来设定时序阈值。

    主要变化将由电容器引起、因为这些通常是与其标称值相差最大的元件、我相信您会知道。  有关精度的更多指导、请参阅 本常见问题解答的"精度"部分

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    由于我一段时间没有听到你的反馈,我将假定你的问题已经得到充分的回答。

    如果您需要进一步的帮助或认为问题仍未解决、请随时再次在此处评论或开始新主题。

    谢谢、

    Daniel Miller