主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2594
大家好、
我的客户购买了 EVM、他面临以下问题。
[情形]
由于实验的便利性、我的客户尝试通过自己的软件而不是使用 TICS 来设置和控制系统。
如您所知、LMX2594EVM 附带一个名为 ReferencePRO 的参考板、用于 USB-SPI 转换。
由于它被 TICS 视为 USB2ANY、他通过引用 USB2ANY API 引用从自己的程序中读取了 ReferencePRO 的序列号。
但是、他无法访问通过来自 ReferencePRO 的 SPI 连接的 LMX2594。
具体而言、当他尝试读取寄存 器时、他无法使用 USB2ANY SPI API u2ASPI_WriteAndRead 获取任何内容。
通过示波器查看 LMX2594EVM 电路板上的 SPI 校验引脚、根本没有信号波形。
并不是因为读取失败,而是发送命令似乎无法正常工作。
当他尝试使用 TICS 读取寄存器时、他能够看到信号波形、因此这不是硬件问题、而是软件问题。
[问题]
如何访问、配置和控制 LMX2594EVM?
他应该为 u2aSPI_Control 提供什么值?
此致、
Shota Mago