This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:通过自己的软件控制 LMX2594EVM

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/893907/lmx2594evm-controlling-lmx2594evm-by-own-software

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2594

大家好、

我的客户购买了 EVM、他面临以下问题。

[情形]

由于实验的便利性、我的客户尝试通过自己的软件而不是使用 TICS 来设置和控制系统。

如您所知、LMX2594EVM 附带一个名为 ReferencePRO 的参考板、用于 USB-SPI 转换。

由于它被 TICS 视为 USB2ANY、他通过引用 USB2ANY API 引用从自己的程序中读取了 ReferencePRO 的序列号。

但是、他无法访问通过来自 ReferencePRO 的 SPI 连接的 LMX2594。
具体而言、当他尝试读取寄存 器时、他无法使用 USB2ANY SPI API u2ASPI_WriteAndRead 获取任何内容。
通过示波器查看 LMX2594EVM 电路板上的 SPI 校验引脚、根本没有信号波形。

并不是因为读取失败,而是发送命令似乎无法正常工作。

当他尝试使用 TICS 读取寄存器时、他能够看到信号波形、因此这不是硬件问题、而是软件问题。

[问题]

如何访问、配置和控制 LMX2594EVM?
他应该为 u2aSPI_Control 提供什么值?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以回复该帖子?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    要使用 TICSPro 从 EVM 回读、关键是将 MUXOUT_SEL 位更改为状态"0"以进行"回读。  这是寄存器 R0、位置2。

    为了实现锁定检测、TICSPRO 将此默认为状态"1"。

    现在、如果您询问如何对不使用 TICSPro 的 USB2ANY 板进行编程、我不确定如何进行编程。

    此致、

    Dean