This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:…

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896603/lmx2595

器件型号:LMX2595

我正在配置一个具有 LMX2595的定制设计电路板、并通过 TI 的 Reference Pro 和 TICS Pro 软件对合成器进行编程。 杂散发生在以载波为中心的一致46.85KHz 间隔上、与编程的频率无关且与分数和整数值无关。 两侧的第一个杂散为23.425KHz、然后是距离杂散46.85KHz (从载波接收70.275KHz)的杂散。 板载电源开关已被旁路、驱动芯片的 LDO 稳压器没有任何杂散、并且是 LMX 的唯一功能电路。 已对其他电路进行了评估、并将其排除在导致该噪声的原因之外。 软件不会将这些频率列为任何杂散发射、而且它们在所有频率中都是恒定的。 对于可能成为杂散来源的任何内部电路或设置提供建议?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们在 EVM 中从未看到过这种杂散。 杂散有多大? 您是否检查了参考时钟?