This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:SPI 端口电压电平

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896327/lmx2582-spi-port-voltage-levels

器件型号:LMX2582

您好!

我的设计使用的是 LMX2582。 在这里、我的问题是、我已将所有与电源相关的引脚连接到3.3V (包括数据表中被称为数字电源的 VccDIG 和 VCCMASH)。 但我的 SPI 线路将在1.8V 电压下工作。 我还可以看到 VIH 为1.4V。 此配置是否起作用? 请检查 SCH 并帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagannatha、

    是的、这是可以的、Vcc 必须始终满足"6.3建议运行条件"中列出的3.15-3.45V 要求、但是 SPI 高电平输入电压至少为1.4V、以记录为高电压。

    谢谢、

    Vibhu