This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555占空比问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896504/lm555-lm555-duty-cycle-issue

器件型号:LM555

尊敬的先生/女士

我的客户使用 LM555产生40%的占空比、但他的实际结果是60%的占空比。 客户表示调整了 RP1到 RP2的电阻比、最大占空比只有50%。 客户的原理图如附件、您能帮助客户查看是否存在设计错误吗?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--PWM-_2600_-3_5F00_3V-circuit.pdf

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    LM555数据中的公式是占空比、但它是低时间占空比。 请注意、分子是 Rb、它与低电平时间成正比。 对于高时间占空比、分子为 RA + RB。 在基本 A 稳态配置中、高占空比必须大于50%。

    一个具有三个计时电阻器方法的稳定计时器常见问题解答、用于获得40%的高占空比。 常见问题解答

    二极管还可用于创建小于50%的高占空比(也在常见问题解答中)