This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:是否可以触发 TLP5110上升沿?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/896267/tpl5110-tlp5110-rising-edge-triggered-possible

器件型号:TPL5110

我需要使用脉冲输入来触发计时器。 但遗憾的是、脉冲计时不会锁存计时器。

相反、它会快速循环 DRVN 引脚。 但奇怪的是、只有在连接了负载时、它才会这样做。 奇怪的是、器件锁存

正常情况下、未连接负载。

您能否解释这种行为、或建议是否有方法在初始上升沿触发 TPL5110?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解这个问题。 也许您可以分享原理图和一些测量结果来帮助解释。

    您似乎是在计时器模式而不是单次触发模式下使用器件。 在单次触发模式下、您可以使用 DELAY/M_DRV 触发另一个输出脉冲、如数据表第7.5.2节所述(请参阅图12)

    此致、
    通道