请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 当 相位同步功能打开时、LMX2594的分数杂散水平似乎更高(I/O 频率、PLL 带宽等的参数未更改、仅切换相位同步功能)。 请告诉我们原因吗? 当相位同步功能打开时、固定分频器(SEG0、SEG1)在 N Diviser 之前进入、因此 N 分频器的分频数变得很小、相位检测器输入的相位偏差 将变得相对较大。 它是否与寄生电平相关? 除了限制环路带宽和抑制环路带宽之外、还有其他有效的测量吗?