This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:电感器上拉条件下的输出功率测试数据

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895552/lmx2594-test-data-for-output-power-on-inductor-pullup-condition

器件型号:LMX2594

我们需要检查 LMX25512上拉电感器上输出功率的测试数据。

如果下面有任何文档或信息、请告诉我。

①Datasheet P16图20描述了通过电阻器上拉电阻器将输出功率标准化为最大输出功率。

电感器上拉版本是否有几乎数据?    

②I 找到随附的信息、这些信息被描述为1nH、3.3nH、10nH 规格。

是否有其他电感版本的输出功率数据?

e2e.ti.com/.../7563.5305.High-Frequency-Open-Collector-Outputs.pdf

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    遗憾的是、我们没有您在 Q1和 Q2中查找的数据。