This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:铁氧体磁珠建议

Guru**** 2874150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895757/cdclvd1208-recommendation-for-ferrite-beads

器件型号:CDCLVD1208

你好

由于 电源中的抖动、我将连接铁氧体磁珠。

但是、数据表中的10条电源建议中没有具体规格。

铁氧体磁珠是否有任何特定的建议? (例如:DCR、阻抗、额定电流)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLM18HE102SN1D 是 EVM 上使用的铁氧体磁珠:350毫欧 DCR、1K 阻抗@ 100MHz、600mA 最大电流额定值

    此致、
    通道